结果:找到"智能门锁 流动人员管理 高频读卡器",相关内容1000条
- 智能门铃门锁解决方案|搭载ESP32-S3的3.5寸IPS彩屏
- 行业背景智能猫眼是一种替代传统猫眼的家居安防产品,是安装在防盗门上可以24小时自动拍照、感应监控的智能产品。通过摄像头和液晶屏显示,对来访者进行自动拍照/录像,以便业主外出归来时查看来访记录。随着国家对住房市场的推动,中国未来5年将迎来近3亿人的租房,长租公寓在2010年达到1000万间。由于长租公寓迎来爆发式增长,管理者开始寻求用最少的人力和时间去管理房间和庞大的租户群体,降低运营成本。总体来看,智能家居设备的需求量必然更会大增,这一市场的潜力巨大。2017年全球智能家居设备在市场上的销售量为6.63亿台,预计到2023年,智能家居设备销售量将达到19.4亿台,超过智能手机销售量。自201...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 智能门锁 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-02-20 15:47:00
- SI522(超低功耗13.56M芯片)替代RC522 PIN对PIN相差多少?
- 13.56MHz非接触式读写器芯片Si522主要优势点:1.直接PIN2PIN兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM5222.完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机。1、产品介绍Si522可替代RC522是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC14443A/MIFARE无需外围其他电路,Si522的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC14443A/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 13.56MHz,RFID,射频芯片,智能门锁,电动仪表 发帖人:动能世纪刘先生 发帖时间:2023-02-20 15:14:00
- 为什么NFC读卡芯片的性价比可以做到这么好,DS522给国产RC522上了一课
- 入职不久就接到一个紧急简单而令人心惊胆颤的任务~国产替代RC522方案。。。至于为什么心情这么复杂且纠结,别问我,我也不知道--首先我机智地从淘宝买了块RC522读卡模块,便于我即将进行经天纬地的大项目!模块长这个样子~然后经过网上大量的选型对比,我选准了DS522这颗国产RC522替代芯片,并迅速地拿到了样片,至于为什么要选他,是因为这颗芯片与RC522可以实现PINtoPIN软硬件兼容,同时里面有LPCD低功耗检卡功能(虽然暂时用不上~。~),别问我怎么知道的,我还没测,都是网友说的~接下来,我用我娴熟的手法,在九九三十六分钟的超短时间内,把读卡模块上的RC522给扣了下来,再用超灵活的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NFC 读卡芯片 RC522替代 国产RC522 智能门锁 发帖人:飞奔的马 发帖时间:2022-06-21 00:54:00
- 为什么NFC读卡芯片的性价比可以做到这么好,DS522给国产RC522上了一课
- 去年开始,NXP很多低利润、老旧产品线的产能被削减,更有甚者被直接砍断,导致了很多用户真是苦不堪言,很多产品走上国产替代的道路,谁知道这才发现,被迫选择国产RC522替代方案,结果是真的香^-^DS522作为国产RC522替代物料,一致的QFN32封装,保证了软硬件直接兼容,这太爽了!RC522是真优秀,但是感觉相比国产RC522方案,已经落后了,无论在稳定性、超低功耗LPCD功能,都被国产RC522替代方案DS522完全碾压。作为NFC读卡应用领域的老玩家,很多朋友都知道,NFC应用在众多消费品上,这类产品就离不开性价比,而DS522作为国产RC522的替代替换方案,价格居然能做到RC52...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NFC 读卡芯片 RC522替代 国产RC522 智能门锁 发帖人:飞奔的马 发帖时间:2022-06-10 01:04:00
- 智能家居-智能门锁芯片方案
- 智能家居是在互联网影响之下物联化的体现。智能家居通过物联网技术将家中的各种设备连接到一起,提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。SI12T是一款具有自动灵敏度校准功能的12通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.0V。休眠模式下功耗电流为3.5μA@3.3V。主要特性·PIN对PIN替代TMS12,软硬件兼容·自动校准灵敏度功能的12通道电容传感器·可选择的输出模式·支持外部控制出门检测暂停·8种灵敏度独立可调·通过外部电阻可调节内部频率·支持I2C串行接口·嵌入式高频率噪声消除电路·可用于多芯片的同步...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 智能门锁芯片方案 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-06-06 23:24:00
- SUB-1G超低功耗无线收发芯片dp1101兼容cc1101
- UB1GHz高集成度无线收发芯片-DP1101今天小编推荐的这款SUB1GHz无线收发芯片DP1101是工作频率在470-510Mhz的,兼容ISM433MH频段物联网芯片,且兼容TI的CC1101RGPR业界低于1GHz频段以下的无线通讯,如315MHz、433MHz、868MHz、915MHz等,泛称为Sub1GHz,其中868MHz、915MHz与ZigBee相同频段,但315MHz、433MHz则为更低频,其他也包含300MHz、387MHz、470MHz、779MHz等,不同国家有不同的规划配置。低频的好处是相同发送功率下可获得较远的传送距离,若使用315MHz,与Wi-Fi的2....
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 智能家居 智能门锁 433兆 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-04-26 16:31:00
- 新产品触摸按键SI12T/SI24T推出,可兼容TSM12
- SI12T是一款具有自动灵敏度校准功能的12通道电容传感器,其工作电压范围为1.8-5.0V,休眠模式下功耗电流为3.5uA。封装QFN32主要特性1.自动校准灵敏度功能的12通道电容传感器2.可选择的输出模式3.支持外部控制触摸检测暂停4.8种灵敏度独立可调5.通过外部电阻可调节内部频率6.支持12C串行接口7.嵌入式高频率噪音消除电路特殊功能1.芯片通道1上的嵌入式电源键功能,可应用于移动手机2.可用于多芯片的同步功能3.芯片具有触摸暂停检测功能(12C串行接口可以检测触摸感应的结果,触摸强度可以备探测,分为低、中和高三种结果),通过STC脚与SI512/Si522/si523刷卡芯片配...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 触摸按键 TSM12 触摸 读卡芯片 智能门锁 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-12-23 17:24:00
- CI523智能门锁低成本读写芯片
- Ci523是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC14443A/B/MIFARE。无需外围其他电路,Ci523的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC14443A/B/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码ISO/IEC14443A/B/MIFARE兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的ISO/IEC14443A/B帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。Ci523支持MIFARE产品,支持非接触式通信,与MIFARE系列双向通信速率高达848kBd。Ci523提供spi(串行外设接口)主机接口。主要参数和特性...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能门锁 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-12-04 13:44:00
- 廉租房智能门锁系统方案--国家安全管理政策风口
- 开锁端通常使用的两种方案:1.单频卡:采用13.56MHz频率的RF芯片,用于短距离的识别,其优势是便携、成本低。2.采用13.56MHz+2.4G的芯片,组合成一个既能短距离连接,也能较远距离识别的小型系统。门锁端门锁里面有13.56MHz+2.4G芯片,13.56MHz芯片负责低功耗识别门锁卡,2.4G芯片可连接楼道中继网关传输数据,中继网关可通过4G网络上传到后台数据分析,可以实现监控租客的出入情况,又保护了租客的隐私。系统工作原理廉租房小区门口部署RFID阅读器,当住户携带双频卡进入小区时,2.4G阅读器识读RFID卡片信息,判断进出状态,并打开闸机,通过远程平台进行人员进出情况进行...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 智能门锁 流动人员管理 13.56M低功耗 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-11-05 10:27:00
- 廉租房智能门锁-人员流动管理方案:SI522+SI24R1+SI24R2E
- 市场需求:随着国家经济的蓬勃发展,国内人员流动越来越多,体量越来越大,流动人员管理的需求日益增加。众所周知,流动人员多以廉租房为居住地方,因此,这一难题,解决的关键点在于廉租房的管理。与此同时,国家已经针对流动人员的管控出台了一系列文件,也专门设立的监管部门,而目前的定期上门清点住户人员情况的方式,明显不能满足高效准确的人员管理需求,因此,借助物联网来管理成为了必要方式。目前推出了《廉租房智能门锁管理方案》,通过廉租房大门部署远距离RFID识读设备,租客携带RFID双频卡片进入廉租房楼道时,阅读器识读RFID卡片信息,判断进出状态,并打开闸机,通过远程平台进行人员进出情况进行统计,RFID双...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 智能门锁 流动人员管理 高频读卡器 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-10-25 10:08:00
返回